欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

容易进行组装的零件形状的设计(设计思维训练-48)

  • 2020.03.27 22:32:56
  • 米思米
  • 5715

   在从组装图不断推进到详细设计的局部组装图的阶段中,需要关注容易进行组装的零件形状的设计。在此,对容易组装的零件形状的设计要点进行说明。

   ・对于组装零件的加工设备,即使是一般公差的精度也可保证有±0.1~0.2mm程度的加工精度。因此,不标注尺寸公差,而是在零件的形状上下工夫后,便可进行容易组装的零件设计。

   ・【图1】所示为具有容易形成两个零件的平行精度的有配合导向的零件形状设计事例。将该零件的成套形式两套重叠组合在一起,这样一来,就能进行直角精度良好的组装。

容易进行组装的零件形状的设计(设计思维训练-48)

   ・使用定位销的配合导向的零件图(工件夹持装置)事例见【图2】。该事例是,为了要在该零件的位置上放置工件,该零件需要有组装精度。

   ・该零件可将4个固定用螺孔中的两个作为定位销用的导孔,然后采用定位销来进行组装。

容易进行组装的零件形状的设计(设计思维训练-48)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities